LAPP auf der LogiMAT 2023
Smarte Verbindungen für die Intralogistik
Stuttgart, 05. April 2023 – Moderne und zukunftsorientierte Intralogistik – dafür braucht es eine breite Palette an innovativen Lösungen, die Prozesse effizienter und produktiver gestalten. Genau das präsentiert LAPP vom 25. bis 27. April auf der LogiMAT 2023 in Stuttgart, Halle 3, Stand F81. Der führende Anbieter für integrierte Lösungen und Produkte für die Kabel- und Verbindungstechnologie setzt dabei auf Automatisierung, Digitalisierung und Vernetzung.
Auf Europas größter internationaler Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement werden in diesem Jahr neue Maßstäbe gesetzt und ein vollständiger Marktüberblick geboten. Dem diesjährigen Messe-Claim „Connecting Smart Networks“ trägt LAPP mit seinem Portfolio dabei umfangreich Rechnung. Insbesondere im Blick: intelligente Verbindungslösungen, die den aktuellen Herausforderungen in der Intralogistik gerecht werden. Das bedeutet, flexibel auf unbekannte Situationen und Rahmenbedingungen zu reagieren, immer wieder neu zu bewerten sowie Schnittstellen zwischen Fachkräften, Produktionsmitteln, intelligenten Maschinen und Anlagen ständig zu optimieren.
Industrielle Kommunikation
Auch im Bereich Intralogistik besticht die Frage “Wie sollen Unternehmen mit Daten – dem Rohstoff der Zukunft – effizient und sicher umgehen?“ Sie sind das wertvollste Gut und müssen zuverlässig und zum richtigen Zeitpunkt zwischen allen Komponenten eines Datennetzwerks übertragen werden. Im Zuge der Digitalisierung werden leistungsfähige Kommunikationssysteme zum zentralen Nervensystem für Anwendungsfelder wie Industrie 4.0 oder das Industrial Internet of Things (IIOT). LAPP bietet für diese Felder Lösungen aus einer Hand und setzt auf der LogiMAT 2023 auf eine umfassende Vernetzung von Daten und Prozessen, um Transparenz und Effizienz in der Intralogistik zu erhöhen. Die industrietrauglichen, robusten und hochwertigen Komponenten für die Vernetzung von Fabriken, Maschinen oder Anlagen ebnen Kund:innen den Weg zur Industrie 4.0 und transportieren Daten und Strom sicher und zuverlässig auch bei großer chemischer, mechanischer oder thermischer Belastung.
Lösungen für alle Protokollstandards
Damit die Logistik von Morgen keine Zukunftsmusik bleibt, sondern ebenenübergreifend funktioniert, muss die Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Netzwerkteilnehmer:innen einer oder mehrerer Netzwerkebenen vereinheitlicht werden. Daher präsentieren LAPP Expert:innen auf der LogiMAT 2023 den Besucher:innen smarte Lösungen für den führenden Protokollstandard PROFINET sowie alle anderen Standards.
LAPP Schleppketten für die Intralogistik
Im Bereich Intralogistik dürfen Schleppketten nicht fehlen: Mit der ÖLFLEX® CONNECT CHAIN zeigt LAPP auf der LogiMAT 2023 komplett konfektionierte Schleppkettensysteme, die sich passgenau auf die Anwendungen verschiedenster Kund:innen zuschneiden lassen. Das gilt für sowohl für Bewegung als auch für Torsion. Am LAPP Messestand haben Kund:innen die Möglichkeit, sich umfassend zu einer maßgeschneiderten Lösung beraten zu lassen – für ein einwandfreies Zusammenspiel der notwendigen Komponenten und die richtige Wahl der Kabel für eine bedarfsgerechte Schleppkette.
Lernen Sie LAPP auf der LogiMAT 2023 neu kennen und lassen Sie sich von einem Expert:innenteam durch die innovativen Lösungen aus dem Hause LAPP führen!